This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:在没有最大充电、HVDCP 或自动检测功能时、D+D-是否可以悬空

Guru**** 2579885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405561/bq25890-can-d-d--be-floating-while-no-maxcharge-hvdcp-or-auto-detection

器件型号:BQ25890

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果未应用 Maxcharge、HVDCP 和 USB D+D-自动检测、D+ D-是否可以悬空?  

只能使用 ICO 和 IINLIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 D+/D-引脚悬空时、输入源将被检测为未知适配器、即初始输入电流限制设置为500mA。 初始输入电流限制检测完成后、可以通过 I2C 调节输入电流限制。

    谢谢!

    宁。