This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:有关 ADC 后数字 LPF 检查功能的问题

Guru**** 2599125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404722/bq79616-q1-question-about-post-adc-digital-lpf-check-function

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

你好、专家

我在数据表中看到了以下图片。

我的问题是、是否可以像 DIAG_COMP_CTRL2[GPIO_THR2:0]一样配置 BIST 比较阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    对于 BIST_PWR 诊断、无法更改 AVDD_ov 或 DVDD_ov 等故障阈值。 但是、就 ovuv_BIST 或 otut_BIST 而言、您可以更改 ovuv/otut 的阈值。

    此致!

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    抱歉、我重复我的问题:我们是否可以更改 LPF 的阈值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

     如果 LPF 滤波器频率符合要求、该器件还可更改该频率、如下图所示。 但是、实际 LPF 和 诊断 LPF 比较不具有可配置的阈值。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    实际 LPF 和 诊断 LPF 比较没有可配置的阈值。

    好的、明白了

    谢谢。