This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:在 bqStudio 中找不到"Chemistry"选项卡

Guru**** 2592530 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27Z746, BQ27421-G1, BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ27Z558, BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402770/bq27421-g1-cannot-find-chemistry-tab-in-bqstudio

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50、GPCCHEM、 BQ27220、BQ27Z746、 BQ27Z558GPCCEDV

工具与软件:

DEAT TI 专家、

我的客户考虑将 BQ27421-G1用于他们的新项目。

首先、我想知道他们的电池由 TI 进行测试、并且已经过化学 ID 注册。

但如果我在 bqStudio 中选择 BQ27421-G1、我将找不到"Chemistry"选项卡。

另一方面、如果我选择 BQ40Z50、我可以找到"Chemistry"选项卡。

我缺少什么吗?

- BQ27421-G1的屏幕截图: No Chemistry 选项卡。

- BQ40Z50的屏幕截图: Chemistry 选项卡已存在。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:  

    BQ27421-G1是 ROM 电量监测计、而不是闪存电量监测计。 ROM 电量计附带的功能之一是您无法将任何 chemID 编程到电量计上、而是仅限于预编程的 chemID (请参阅下表)。 如果您想将自己的定制 chemID 编程到电量计上、或者将 chemID 与预编程的 chemID 不同、则需要使用不同的电量计(其中一种闪存电量计)。   

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的支持。

    1.您的意思是 BQ27421-G1A 只能支持最高电压为4.2V 的 LiCoO2电池?

    如果我使用其他电池、那么我应该选择另一个电量监测计、它是闪存监测计?

    2.如果将锂聚合物电池连接到 BQ27421-G1A 该怎么办? 您不能保证监测的准确性?

    3.您能为锂聚合物电池推荐闪存监测计吗? 最简单和最小将是我的客户最好的.

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的支持。

    1.您的意思是 BQ27421-G1A 只能支持最高电压为4.2V 的 LiCoO2电池?

    如果我使用其他电池、那么我应该选择另一个电量监测计、它是闪存监测计?

    2.如果将锂聚合物电池连接到 BQ27421-G1A 该怎么办? 您不能保证监测的准确性?

    3. BQ27421系列最初是否仅针对特定电池?

    4.您能为锂聚合物电池推荐闪存监测计吗? 最简单和最小将是我的客户最好的.

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:  

    如果您想确定给定的电池(无论化学成分如何)是否适用于给定的 chemID、建议使用 GPCCHEM 工具。 为了进行良好的匹配、您应该使用 DoD%误差小于3%的 chemID。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的支持。

    是的、我知道我应该使用 GPCCHEM 工具来查找正确的 chemID。 但您说 BQ27421-G1A 已具有固定的 chemID、因为它是 ROM 电量监测计、所以绝不会改变。

    请在下面回答我已经提出的问题、然后我可以与客户一起选择合适的电量监测计。

    1.您的意思是 BQ27421-G1A 只能支持最高电压为4.2V 的 LiCoO2电池?

    如果我使用其他电池、那么我应该选择另一个电量监测计、它是闪存监测计?

    2.如果将锂聚合物电池连接到 BQ27421-G1A 该怎么办? 您不能保证监测的准确性?

    3. BQ27421系列最初是否仅针对特定电池?

    4.您能为锂聚合物电池推荐闪存监测计吗? 最简单和最小将是我的客户最好的.

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:  

    1. 否 预编程的 chemID 可支持不同的化学物质。 我建议使用 GPCCHEM 工具的原因是、它为您提供了一个电池报告、并告诉您 BQ27421-G1支持的 chemID 的 DoD%误差是多少。 选择 chemID 时需要注意的主要是电池和 chemID 之间的 DoD %误差、而不是化学成分。 良好匹配被视为 DoD 百分比误差小于3%。  
    2. 同样、我们无法保证您的电池的精度、除非您确定所使用的电池与 BQ27421-G1电量监测计上的 chemID (DoD %误差小于3%)非常匹配。  
    3. 与我们的闪存监测计相比、BQ27421可使用的电池较少、因为您无法仅在 BQ27421上对任何 chemID 进行编程。  
    4. 根据系统要求、您可以在1s 应用中使用的闪光灯电量计是 BQ27z558 (该电量计没有保护功能)或 BQ27z746 (该电量计确实具有保护功能)。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的支持。

    我的客户询问了具有 CEDV 算法的 BQ27220。

    (BQ27Z558和 BQ27Z746需要更大的 PCB 空间并联到 BQ27220、因为它们没有足够的 PCB 空间。)

    您认为将 BQ27220用于容量为410mA 的单节锂聚合物电池是否可以?

    也许他们会使用 WIFI 模块、最大电流消耗将为5~10 μ s 内的300mA。

    还请检查您是否有使用电池 EB-BR945ABY 进行测试的历史记录。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:  

    BQ27220是 CEDV 电量监测计、不使用自定义化学物质。 您可以参阅 bqStudio 中的 Chemistry 选项卡、以查看我们表征的所有化学物质。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的支持。

    是的、我知道 CEDV 监测计不使用客户的化学 ID。 而是必须使用 GPCCEDV 工具。

    我想知道 BQ27220适合锂聚合物410mA 电池。

    还有一个问题、您是否可以在阻抗跟踪算法和 CEDV 算法之间获得任何比较数据(包括每种算法的优缺点)?

    通过该文档、我可以与客户一起决定哪一个是正确的解决方案。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:  

    请参阅该有关 电池电量监测算法比较的文档。  

    此致、  

    Robert。