This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PoE PSE 控制器在48V@4A 时为2个定制器件上电

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405073/tps23861-poe-pse-controller-power-up-2x-custom-devices-at-48v-4a

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: LM5122

工具与软件:

您好!

我们正在考虑使用 TPS23861在48V 电压下为定制器件加电。

我们有2个系统、每个系统有2个以太网接口。 其中一个终端设备最高需要4安培。

  1. System#1:具有1GbE 以太网接口和100MbE 接口
  2. 系统2:具有2个1GbE 以太网接口

您能否为这些系统推荐最佳原理图和布线、以及对要求48V@4A 的1GbE 的注意事项。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    4A 可转换为192W (4A、48V)、超出以太网供电的最大规格、因此无法使用现有的 PoE 架构。 为此、您需要拥有电缆的两端并创建专有设计。

    我们提供了内部设计、您可以获得180W 功率、并可对其进行修改以支持192W 非标准功率。 请告诉我这是否会引起兴趣、我可以指导您如何实现。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!


    谢谢,真的很高兴你的快速回复!
    客户端要求5A@48V、我们测量了终端器件的功耗高达3A。
    因此、我们之所以将4A 作为目标、来确保路由器为终端设备提供足够的电源。
    我认为可以将功率预算降至3.5A@48V、并希望终端器件在目前尚未测试的某些条件下不会要求更多!

    是、请分享180W 参考设计和所需的更新以支持192W 非标准、从而为终端设备提供足够的功率。

    我们选择了 LM5122直流/直流升压转换器、以便从拉电流电池生成所需的功率(最高5A@48V)。
    这是否是此非标准 PoE PSE 设计的良好配套器件? 如果你有一个更好的候选人,我们会考虑它!


    谢谢!
    阿卜杜勒

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    此器件是否是唯一连接的功耗为~3A 的器件? 我假设系统设计为具有1个端口源、通过方框图可能会有所帮助。

    请向我发送朋友请求/直接给我与您的电子邮件联系人信息、以便与您分享设计。 然后我们可以进行修改以实现更高的功率。 此设计的主要考虑因素是确保客户拥有电缆的两端、并确保他们遵循 PSE (供电)和 PD (受电)的设计、因为这用于封闭系统型设计。 这两个器件将不能与市场上的其他 PoE 器件一起运行。  

    至于直流/直流升压、我不是这些器件中的专家、因此我建议为他们的团队发布一个额外的 E2E 来了解一下、我们可以在本主题中重点介绍 PoE。

    此致、

    Brandon