This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:IATA 支持

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404779/bq40z50-r2-iata-support

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI Export、

  您能解释 IATA 支持的主要目的吗? 只是为了节省能源? 或者是否有任何其他航空运输的调整?

  据我所知、空运只需将 SOC 保持在30%以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IATA 规定是电池包装运的要求、我认为 主要规定是 SOC 低于30%。 我认为他们的网站应该用于参考他们的整个 航运法规列表。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      关于 IATA 关闭模式的两个问题。

       1. IATA 关机模式与标准关机模式的区别。

          

       2.充电如何从 IATA 关闭模式唤醒电池? 仅使用外部电源? 是否需要 I2C 通信?  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IATA 关闭模式与正常标准关闭模式之间的差异。

    我认为这两者之间的差异就是阈值、因为标准关断模式预计会在低得多的电压下发生。 此外、IATA 关闭在唤醒时有更多的条件、因为在运输过程中可能会检查电池组:

    充电如何从 IATA 关闭模式唤醒电池? 仅使用外部电源? 是否需要 I2C 通信?  [报价]

    我认为、在 SRP/SRN 引脚上传递足够长的充电电流可以实现唤醒。

    此致、

    Anthony