This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050

Guru**** 2513415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405126/bq4050-bq4050

器件型号:BQ4050

工具与软件:

大家好、TI 团队

        我们在 产品中使用了 BQ4050。 我们在发货前进行了老化学习、最大误差将更新为2%。 但是、为了降低产品的功耗、我们需要在发货前让 BQ4050进入关闭状态。 如果 BQ4050在发货前进入关断状态、则最大误差将在唤醒后增加到100%。 如果 BQ4050需要在发货前关闭、那么发货前的老化学习是否仍然可以提高 BQ4050的 SOC 精度?我们需要做什么来确保 BQ4050 SOC 的准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 bq4050是闪存电量监测计、因此在进入 SHUTDOWN 模式之前进行老化学习对监测计的 SOC 精度仍然有效。 当电量监测计从 SHUTDOWN 模式唤醒时、老化学习的值仍将位于存储器中。

    此致、

    Anthony