This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:电池充电控制器选择

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B, BQ25172, BQ25756E, BQ25723, BQ25730, BQ25731, BQ25703A, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405299/bq25723-battery-charge-controller-selection

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件:BQ25756EBQ25730BQ25731、BQ25713B BQ25703ABQ25713、BQ25172

工具与软件:

您好!

我正在寻找用于镍氢电池(2节或3节)的电池充电控制器、通过标准 USB 端口(5V 900mA)充电以及使用4V (或5V)电压或直接使用电池电压为物联网系统供电。

一个制约因素是 组件的可持续性、预期寿命为10年。

我有点迷失在所有的引用,我看不到之间的差异:
- BQ25756E
- BQ25723
- BQ25730
- BQ25731
- BQ25713B
- BQ25703A
- BQ25713

您是否有关于基准选择的其它信息或建议?

此致

Charles DANGLARD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    看一下 BQ25172。

    这是一款镍氢电池充电器、通过5V 输入支持2节或3节电池。  充电电流为800mA。

    BQ25172是基于计时器的充电器、而非快速充电器。