This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:SMBus 数据设置时序要求

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401619/ucd3138128-smbus-data-setup-timing-requirement

器件型号:UCD3138128

工具与软件:

嗨、团队:

对于我们的 UCD3138128、存在一个 PMBus 时序问题、需要与您再次确认。

在 SMBus V3.0规范中、最低要求 tsu:dat 为250ns (频率为100kHz)。

对于我们的 UCD3138128、在400kHz 工作频率下的典型时间为100ns。  

但100kHz 工作频率没有明确的规格、如果它完全符合 SMBus 要求、您可以帮助分享100kHz UCD3138128的时间要求吗?

如果未对齐、是否存在任何风险?

谢谢

此致

妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia、

    对于100kHz PMBus 使用250ns 设置时间的问题是什么? 时间问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已离线清除