This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330:《SiC MOSFET 设计的栅极驱动器》

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21330, UCC23525, UCC5350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403625/ucc21330-gate-driver-for-sic-mosfet-design

器件型号:UCC21330
Thread 中讨论的其他器件: UCC23525UCC5350

工具与软件:

您好!

我为 UCC21330制作了具有隔离式负偏置和两个 ISO 偏置电源(Murata DC-DC 转换器)的 PCB。 我仅使用输出 A 驱动高侧或低侧 MOSFET。 我在 PCB 设计方面的经验很少。 请看一下我的 PCB 设计并提出需要改进的建议。 我已将 KiCad 文件附在此处

.e2e.ti.com/.../Gate-Driver_5F00_UCC21330.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    如果您只需要一个栅极驱动器、则可以使用 UCC23525等单通道器件。  

    但是、如果使用 UCC21330、请确保 NC 引脚悬空而不是接地。 有时、这些引脚可以连接到内部节点进行预生产测试。

    您应该有一个电容器从 Vdd 直接到 VSS、这将保护栅极驱动器免受优于两个串联电容器的瞬态过压的影响。 您只需一组串联电容器即可对双极电源进行去耦。

    51/2欧姆是一个巨大的 Rg 值。 您确定自己有这么多的需求吗? 典型值为5-10欧姆、有时更低更有利于开关损耗。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    非常感谢您的回答。

    实际上、我已经按照数据表进行了说明、在"使用两个 ISO 偏置电源的负偏置"示例中、VDD 和 VSS 之间的两个串联电容器(中间接地)显示这是不正确的? 整个 PCB 的电容器值是否足够? 在 VDD 和 VSS 之间使用一组电容器是否足够? 我在放置 Rg 的值时犯了一个错误;它确实介于5欧姆和10欧姆之间。 您能看一下 PCB 布局吗? 它能够正常工作吗? 我的直流链路电压为1000伏。

      

    正在等待您的回复

    谢谢

    Sumit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    此电容器配置适用于使用两个隔离式辅助电源的负偏置。

    如果在您的应用中情况不是这样、则 VDDx-VSSx 之间的电容器就足够了。

    如 Sean 所述、如果仅使用1个通道、我们建议使用我们的一个单通道驱动器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    感谢您的回答。

    我的应用需要  使用两个隔离式偏置电源负偏置、因此我使用了这种电容器配置。 我找不到任何具有启用/禁用功能的廉价简单单通道驱动器、并且我已经拥有了此 UCC21330、这就是我使用它的原因。 您可以推荐任何具有相同功能的单通道驱动器 IC 吗? 我不能将双通道驱动器用作单通道驱动器吗?  请查看我的 PCB 布局。 我是 PCB 设计新手、需要建议。 我的直流链路电压为1000伏、开关频率为100 kHz。 我使用了一个带有双极 输出电压电源(+15/-5V)的2W Murata DC-DC 转换器(MGJ2D051505SC)。  

     

    谢谢

    Sumit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您的跟进。

    以下是一款更适合的器件: https://www.ti.com/product/UCC5350 

    UCC5350是一款单通道隔离式栅极驱动器、可节省电路板空间。 互补输入可用作禁用功能。

    有关电路板布局布线、请参阅数据表中的第10节以了解布局布线示例和技巧。

    检查布局指南会很好。

    乍一看、您的电路板布局似乎没问题。  

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki

    感谢您的建议。 下次介绍单通道栅极驱动器。 既然我已经购买了 UCC21330、我计划将它用作单通道栅极驱动器、因为它的成本低且功能简单。 我想知道是否可以将  UCC21330用作单通道栅极驱动器。

    谢谢  

    Sumit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您的讲解。

    将 UCC21330用作单通道栅极驱动器不会出现问题。

    请随时提出下面的任何其他问题。

    此致、

    Hiroki