This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403的启动问题

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405494/ucc256403-startup-problems-with-ucc256403

器件型号:UCC256403

工具与软件:

e2e.ti.com/.../FTE_5F00_ET_5F00_TAD00793_5F00_A.pdf

e2e.ti.com/.../LLC_5F00_DESIGN.pdf

尊敬的 TI:

我之所以要联系您、是因为我刚刚开始操纵我的第一个 LLC、并且 UCC256403在启动时存在一些问题。

控制器启动、但 MOSFET 发生短路。 我不明白为什么,但我有几个问题,以回答这个问题:

  1. Rgate 非常高、所以上升时间很长、所以我可以使用初级 MOSFET 进行短路。
  2. 电压 MOSFET 振铃、因此缓冲器至关重要。
  3. 其他问题

我将向您分享我的原理图和变压器的数据表、以便帮助我解决这些问题。

希望您能帮助我和其他人完成他们未来的设计。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、从功能上讲看起来是正确的。  我认为它没有任何问题。

    您的 Rgate 电阻器是10欧姆。  如果 VCC 为12V、则驱动器电流为1.2A。  根据使您能够穿过米勒平坦区的栅极电荷(DQ)、我认为这足以驱动大多数 FET 的栅极驱动器电流(Idrive)。

    IDRIVE = dQ/dt

    DT = dQ/dt  

    如果您发现 dt 大于100ns、我会使用外部栅极驱动器来加快 FET 的导通和关断速度。

    如果您的 FET 出现故障、则是由于过流和/或过热所致。  我会检查 ISNS 电容器电阻分压器、以确保 FET 受到保护免受过流影响。   如果该分压器设置不正确、可能会导致 FET 发生故障。

    您还应该通过热像仪进行检查、以确保 FET 不会变得过热。  它们可能需要额外的散热。

    以下链接将为您提供一个 Excel 设计工具、可用于检查设计;以及 ISNS 电阻分压器。

    您还需要确保您的 VCR 电容分压器设置正确。   

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    您可能会遇到布局问题。  UCC256403数据表的数据表提供了可用于检查设计的布局建议。

    以下链接可带您进入具有成熟布局的180W 评估模块/参考设计。  您可能需要研究并将其与布局进行比较、以查看您是否可以对布局进行任何改进。  请注意、布局审核不是 e2e 上提供的服务。

    https://www.ti.com/tool/UCC25640EVM-020?keyMatch=UCC25640EVM&tisearch=universal_search

    订购和评估180W 评估模块可能会很值得。  您可以使用它与您的设计进行关键信号和性能比较。

    TI 提供了一个参考设计库、您可能也会觉得它很有用。  有些设计可能已经满足您的要求、而 TI 已经完成了这些设计、您不必再遇到问题。  这些设计具有经过验证的布局和 BOM。  下面的链接将带您访问该文档。  您只需输入和输出功率要求、工具就会发现满足或接近满足您设计要求的设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    您还可以在以下链接找到应用手册标题"UCC25640x LLC 谐振控制器特性简介和启动指南"。  它提供了有关如何安全启动和 LLC 设计以及避免与当前类似的问题的说明。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaaj7/sluaaj7.pdf

    我们还提供了一份标题为"关于 UCC25640x LLC 谐振控制器的常见问题解答"的应用手册、您会发现它非常有用。  您可以在以下链接中找到它。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaal2/sluaal2.pdf

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、