This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:请求组件安全文档:LP2951-50QDRGRQ1

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378359/lp2951-requesting-for-the-safety-document-of-the-component-lp2951-50qdrgrq1

器件型号:LP2951

工具与软件:

嗨、团队:

请求组件安全文档-(LP2951-50QDRGRQ1)、其中包括故障模式、这将有助于我们的 DFMEA 分析。 请做必要的。

此致

Shrinitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrinitha、  

    我会将 此文档添加到我的队列中。 请等待4-6周的时间才能完成。  

    此致!

    Juliete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、juliette

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrinitha、

    https://www.ti.com/lit/fs/slvaek8/slvaek8.pdf

    请参阅此文档

    此致!

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Juliette

    感谢您提供文档、但我要查找引脚 FMEA 您能否共享包含引脚 FMEA 的文档

    请在这方面做必要的事。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉! 一周内生成的能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrinitha、

    我会接管你的线,因为朱莉不在办公室。  

    对于向您发送此数据给您带来的不便、我深表歉意。

    我目前已提交上述文档、用于修改以包括引脚 FMEA 信息。

    根据请求的批准、该请求可能需要几周的时间才能完成。

    请允许我在2-3周内将 PIN FMEA 文档公开发布。  

    很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrinitha、

    文档已创建。 我们正在等待批准、以便此文档发布。

    请等待2-3周的时间才能批准此文档。

    感谢您的理解。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrinitha、

    感谢您对该申请的耐心等待。

    请查看随附的 LP2951引脚 FMA 功能安全文档:

    e2e.ti.com/.../LP2951_5F00_FunctionalSafetywithPinFMA.pdf

    我现在将结束该主题、因为该请求已得到满足。

    此致、

    Hannah