This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI-Q1:有关的 IKA 澄清

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431LI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405235/tl431li-q1-ika-clarification-regarding

器件型号:TL431LI-Q1

工具与软件:

你(们)好

我需要一些澄清。 数据表中提到的阴极电流 IKA 仅是稳压器消耗的电流或包括负载电流。 IKA_MIN =此器件的0.6mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinaya:

    Ika 最大值包括负载电流、因为当负载关闭时、该电流将流经器件。 是的、TL431LI-Q1提供适当调节的最小电流为0.6mA。  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    "对不起,我不小心给弄丢了。"
    我的问题是考虑负载电流为0.6mA、因此输入电阻器的设计应允许1.2mA (即用于0.6mA 阴极电流进行调节和0.6mA 负载电流)、否则为0.6mA 设计的输入电阻器就足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinaya:

    感谢您的澄清、是的、 您是对的。 给定0.6mA 负载的情况下、您需要设计  输入(电源)电阻器来为 TL431LI-Q1提供1.2mA 电流、以便 始终具有适当的调节。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinaya:

    很乐意提供帮助!

    谢谢!
    约书亚