This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:如何调整看门狗时间

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1, TPS36-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406246/tps3850-q1-how-to-adjust-watchdog-time

器件型号:TPS3850-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS36-Q1

工具与软件:

你好、专家

我使用3850监控 MCU。 但是、当 MCU 首次启动时、它需要更多时间、这将比正常工作中的目标看门狗时间更长。

我想仅调整 MCU 启动的第一个看门狗时间、您有没有解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    该器件中没有内置的启动延迟功能。 然而、如果增加复位延迟、则可以延迟复位从 变为高电平的时间、这将有助于启动、因为在复位变为高电平之前、第一个看门狗窗口周期不会开始。 这样做的缺点是每次复位都将具有相同的复位延迟、您可能不希望将 RESET/WDO 保持在低电平那么长时间。  

    另一种选择是通过设置引脚(设置 SET0 = 1和 SET1 = 0)默认禁用看门狗。 然后、当看门狗上电时、您可以使用 GPIO 更改设置引脚、以便在所需的时序启用看门狗。

    TPS3850-Q1是一款窗口监控器(OV/OTP)+窗口看门狗、我想强调的是、如果欠压(UV)监控器+窗口看门狗足以满足安全概念的要求、即 TPS36-Q1 (www.ti.com/.../TPS36-Q1)具有作为 UV 功能的内置启动延迟。

    谢谢!
    约书亚