This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BMS

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952, BQ79656-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406586/bq76952-bms

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQ79656-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

我们 精选了  反向充电电路 来自您的参考设计 BQ76952EVM (如下所示)。  我们要将它与结合使用 BQ79656-Q  作为我们用于电芯监测和平衡目的的主要也是唯一的 AFE IC。

我的问题是、 是否可以使用 随附的 反向 充电 双向开关之间的双向 TVS 二极管 而无需使用 BQ76952?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhiram:

    您可以在不使用我们的器件的情况下尝试使用反向充电电路、但据我所知、BQ79656-Q1没有 FET 驱动器、因此请记住。

    此致、
    Alexis