This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:LMR54410 (F)交流模型

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404828/lmr54410-lmr54410-f-ac-model

器件型号:LMR54410
Thread 中讨论的其他器件: TPS560430

工具与软件:

尊敬的支持部门:
我们希望模拟 LMR54410 (F)的 FRA (交流波特图)运行、但要在恒流模式下运行、电流检测放大器处于反馈环路中。 与以下原理图类似的内容:

(请注意、此原理图使用类似的 TPS560430、且该模型仅用于瞬态仿真、而不用于交流。 负载建模为动态电阻为2.432欧姆的 LED。)

您是否有适用于 LMR54410 (F)的交流模型? 或任何类似的 IC? 我们目前正在使用 TINA、但模型的格式仍然是次要考虑因素。

与标准 CV 模式下的控制器相比、我们的配置具有电流检测放大器和低动态负载电阻、可显著改变反馈环路。 我们需要执行交流分析以选择合适的元件来补偿环路稳定性。 不幸的是、瞬态分析需要很长的时间、并且无法完全回答特定补偿分量如何影响稳定性。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此器件和类似 IC、我们所拥有的只是瞬态模型。 有一个  适用于此器件的快速入门计算器和一个 webench 模型、两者均可  您提供稳定性计算。 但是、如果您希望使用电流模式检测放大器对整个环路进行仿真、那么这些工具的使用可能会比较复杂。

    借助瞬态模型、您可以对负载瞬态测试进行仿真、如果输出电压纹波是可接受的、这些测试通常可以提供良好的稳定性标记。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 遗憾的是、正如我之前写的那样、瞬态分析需要很长的时间、对于这个电路稳定性或不稳定性的理论原因、我们没有给出任何答案。

    我可以看到、Webench 和上面提供的文档都能计算出标准 CV 配置下该 IC 的波特图特性。 我还找到了文档 www.ti.com/.../slvae09b.pdfwww.ti.com/.../slvaei7.pdf 在第10页有一个类似 IC 的 SIMPLIS 模型及其波特图分析。 这些模型是否可公开使用? 遗憾的是、在这些文档中、我们没有明确给出 RCOMP、CCOMP、CO_EA、Ri 等值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我们无法在此提供这些 SIMPLIS 模型。 您需要与 TI 签订有效的 NDA、以便通过您的现场应用工程师支持该申请。

    如果您使用 PSPICE 而不是 TINA、您可能会比较幸运、但是无论如何、SIM 工具都受到限制。

    感谢您的理解、

    Joshua Austria.