This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:32个堆栈式 BQ76952支持线程。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010247, BQ76942, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405499/bq76952-32s-stacked-bq76952-support-thread

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-010247BQ76942LM5168

工具与软件:

各位专家、您好!

我们将使用 BQ76952启动适用于多达32S 电池的 BMS 设计。 我们将以 TIDA-010247的原理图为基础(由 Ryan Tan 先生提供)。 我希望此线程可以用作此设计开发的支持线程。

尽管 TIDA-010247基于 BQ76942、但我们的设计将使用 BQ76952、并且我们使用的锂离子电池的最大电压将为4.2V、因此总系统 BAT 电压将~135V。 一般来说、我想了解由于系统电压较高、需要重新设计哪些元件或部分。

下面是我们目前提出的问题:

  1. 我们不能使用参考设计中的电源部分。 您是否有 TI 产品系列中相同器件的替代器件?
  2. 您能告诉我们 D1和 D4的功能吗? 我应该调整大小以获得更高的电压吗?

非常感谢

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijith、

    [报价 userid="604502" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405499/bq76952-32s-stacked-bq76952-support-thread "]我们无法使用参考设计中的电源部分。 您是否有相同 TI 产品系列中的替代器件?[/QUOT]

    对于 BQ76952之外的 TI 产品系列替代器件、一种可以尝试的方法是对每个突出显示的绿色产品使用 TI 的产品页面、并尝试筛选出系统对该器件所需的参数。 ‘、LM5168是一款同步降压转换器、它会位于"AC/DC 和 DC/DC Converter (Integrated FET)"页面(https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-converters/products.html)下。 从该页面、您可以筛选结果以适合您所需的参数。

    由于 BQ76952之外的其他器件不属于我们团队的范围、 您可能希望联系这些团队以获得更好的建议。

    [quote userid="604502" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405499/bq76952-32s-stacked-bq76952-support-thread 能否告诉您 D1和 D4的功能? 我应该调整它的大小以获得更高的电压吗?

    据我所知、应该不需要 D1和 D4。 但是、我会再次与我的团队核实并进一步审查。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    1.好的,会检查。

    2.好,等待您的确认。

    还有一个问题:

    3.您能告诉我这个电路是如何影响底部电池组的电池平衡的吗? (来自 TIDA-010247的表6)

    谢谢!

    Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijith、

    感谢您的耐心。  

    2.进一步与小组核实后,如果电芯10 /电芯20有断线,这些电芯似乎被设计为绕过电流。 在本参考设计中、电池10也用作 LDO REGIN 电源。

    3.我认为这个电路可以让电池底部的电池组平衡和匹配顶部的电池组,因为每个装置的电池彼此独立地平衡。 我会仔细与团队核实以确保。 请参阅 采用高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2采用 BQ769x2电池监测器的电芯平衡的设计注意事项 应用手册以及参考。   

    此致、
    Alexis