This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:TPSM64406问题

Guru**** 2389480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402828/tpsm64406-tpsm64406-question

器件型号:TPSM64406

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户有一些问题。 您会建议吗?

1.客户希望 在以下条件下使用 TPSM64406。 是否可以使用以下条件?
   VIN = 14V
   VOUT = 2.5V
   IOUT = 6A、 单路输出主模式
   Fsw = 0.9MHz 外部时钟的- 1.4MHz

2.当它是 单输出主模式时、我们应该如何设置 MODE/PG1引脚?  悬空 OK 还是连接至 Vcc 的100k Ω 上拉?  

3.输出电压为2.5V 时、您建议使用什么开关频率?
  客户希望使用 0.9MHz - 1.4MHz、但根据我在数据表中看到的表7-4、 无法实现所有频率。 最大开关频率是多少?

4.当客户不使用外部时钟时、他们需要使用 TPSM64406作为 FPWM 模式、例如当 TPSM64406上电时。 是否可以在 SYNC 引脚上使用1k Ω 上拉电阻器?

5.当外部时钟应用于 SYNC 引脚时,我们是否需要1nF 电容器等交流拔插,或者直流拔插可以?

6. 如何使用  单路输出初级模式 SS 引脚的电容器进行软启动设置? 您会分享这个方程式吗?

7.   尽管客户不使用 PG1和 SYNC_OUT 引脚、但我们应如何将它们设置为单输出主模式?  浮动正常吗?

8.客户正在考虑以下双路输出模式。 有可能吗?  我认为对于 Vout 1V 或0.95V、外部频率过高。 是这样吗?
  
第1个结论
  VIN = 5V
  Vout1 = 0.95V @ 3A
  Vout2 = 1.8V @ 3A
  外部时钟:0.9MHz - 1.4MHz

第2个结论
  VIN = 5V
  Vout1 = 1.0V @ 3A
  Vout2 = 2.0V @ 3A
  外部时钟: 0.9MHz - 1.4MHz

非常感谢您的建议。

此致。
山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    我已经查看了您的问题、并将在下面回答这些问题:

    1.是的。 但是、对于6A 输出、将需要以多相 交错方式使用两个器件、如 数据表的图7-4所示

    2.在单路输出初级模式下、该引脚 为 PG1引脚、不能悬空、必须连接到合适的电源。 VCC 的工作原理。

    3.该器件的最大开关频率是2200kHz。 对于2.5 VOUT、您可以使用0.9 MHz、但请记住、您可能会遇到 Ton Min 问题、这些问题可在 数据表的 EC 表中找到

    4.我认为不建议在 SYNC 上使用上拉电阻器。

    5. SYNC 不需要交流耦合、时钟可以直接连接到 SYNC。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第7.3.9节。

    6.您可以在 设计计算器中找到此公式。 软启动时间=软启动电容* 40,000

    7.关于 PG1、请参阅上文第2点。 对于 SYNC_OUT、可以在不使用时保持悬空。 但是、如果需要交错式可堆叠运行方式、则必须将其连接到第二个器件的 MODE 引脚。

    8.要验证这些条件,请使用设计计算器。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua San、

    感谢您的意见。

    1. 有。 但是、对于6A 输出、将需要以多相 交错方式使用两个器件、如 数据表的图7-4所示。[/报价]

    1) 1)我在数据表中找不到为什么需要两个器件。  OUT1=3A 和 OUT2=3A 的6A 输出应该不可用?

    2) 2)客户应使用1MHz 的外部同步。 数据表中显示了建议表7-4。    如果 在 使用设计计算器时没有问题、我们可以考虑使用 TPSM64406吗?

    此致、
    山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    1.抱歉,是的,您是对的。 我读错了规格。 一台设备上提供6A。

    2.是的,使用计算器是开始您的申请的好地方。 如果您未发现任何问题、除了验证您的设计所需的方面之外、TI 还始终建议进行基准测试。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua San、

    感谢您发送编修。

    如果客户有其他问题 、 请让我在本主题中询问您。

    此致、
    山崎昭久  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    不用客气。  

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua San:

    我使用的是  设计计算器。 当我单击 COMP 值的复位值时、显示错误消息。 似乎没有要计算的文件。
       

    错误按摩:下面没有找到"LM(Q)66480_A0_A2_Quickstart _Tool _REVA.xlsm"。


    您会建议我修复吗?  如果您分享新版本的 设计计算器、将会很有帮助。

    另一种方法是、数据表说明以下值 用作初始值。  是否可以删除 CHF 值以应用以下值?
    Rcomp = 11k Ω、Ccomp = 2.2nF、CHF = 未使用

    非常感谢您的建议。

    此致、
    山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、  

    抱歉、我可能发送了错误的链接、您似乎看到的是 LMQ66480。 请在此处查看此  宏:www.ti.com/.../TPSM6440X-DESIGN-CALC 请确保为计算器启用了宏。  

    此外、是的、您可以更改表中的值并查看这对波特图有何影响。

    我不确定瑞士法郎的价值。 作为第一步、如果数据表中给出的值与您的应用匹配、我将坚持使用它。 如果您的应用与任何数据表示例都不匹配、我会开始使用计算器来帮助验证您的解决方案。 在任何情况下、TI 建议除了使用计算器之外、还在工作台上验证您的解决方案、以确保您的解决方案合理。 该计算器旨在让您很好地了解建议的内容、并且它可能在我们经过测试的器件使用时起作用。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua San、

    [报价 userid="490385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402828/tpsm64406-tpsm64406-question/5380664 #5380664"]抱歉、我发送了错误的链接、您似乎得到的是 LMQ66480。 请在此处查看此  宏:www.ti.com/.../TPSM6440X-DESIGN-CALC 请确保为计算器启用了宏。  [报价]

    虽然我下载并再次尝试,情况没有改变。  该软件试图访问 a0496455 PC、但无法正常工作。 我认为 a0496455 PC 没有通电。
    如果可以解决这个椰子树问题,我很高兴所有的用户.

    我不确定 CHF 值。 作为第一步、如果数据表中给出的值与您的应用匹配、我将坚持使用它。 如果您的应用与任何数据表示例都不匹配、我会开始使用计算器来帮助验证您的解决方案。 在任何情况下、TI 建议除了使用计算器之外、还在工作台上验证您的解决方案、以确保您的解决方案合理。 该计算器旨在让您很好地了解建议的内容、并且在使用我们的器件(因为我们已经对其进行了测试)时可能会起作用。

    我明白了。 我要求客户做你建议的事情。

    此致、
    山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    您能否将您尝试打开的文件发送给我?

    我可以尝试内部查看并查看是否有修复方法、但我需要查看文件以更好地了解错误。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua San、

    我附加了文件。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM6440x_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_REVB.xlsm

    感谢您的帮助。

    此致、
    山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    是的、我现在看到错误。 我将联系负责的工程师、寻找解决方案。 同时、我建议您手动更改 Rcomp、Ccomp 和 CHF 来验证您的解决方案、因为这可能需要一些时间。

    我现在将关闭该主题帖、但请随时再次打开该主题帖、以提出任何疑问

    谢谢!

    Joshua Austria.