This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1844:ADP1974替换

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406675/uc1844-adp1974-replacement

器件型号:UC1844

工具与软件:

您好!

我正在寻找 ADP1974的替代产品、因此如果您有任何建议、请告诉我。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADP1974.pdf

选择标准
μ・控制电路:双向(同步整流型)降压转换器
・Ω FET 和外部电感器
・PWM 频率可与外部时钟频率同步
・控制输入和 PWM 占空比之间具有高信号线性度(FB 不需要、因为它施加在外部)
・逐周期电流保护
可以调整・死区时间

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有外部 MOSFET 和电感器的 SR 降压可能是某个双路输出异步通用 PWM 控制器和外部栅极驱动电路的组合。 您需要一种方法来准确定义两个输出之间的死区时间、还需要一种方法来对高侧栅极驱动器进行电平转换。 有多种方法、包括专用栅极驱动器(双输入、双输出或单输入、双输出)、以及死区时间设置和高侧电平转换操作由栅极驱动器处理。 也可以使用一个或两个栅极驱动变压器进行电平转换、但双路输出直接来自具有双路输出和可编程死区时间设置的 PWM 控制器。

    1. TI PWM 控制器
    2. TI MOSFET 栅极驱动器
    3. MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理

    为此构建了许多低压开关、但我假设您所需的功率和/或电压高于大多数可用 SR 降压控制器 可提供的功率和/或电压?  

    Steve