This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3842:可变输出电压控制

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406669/tl3842-variable-output-voltage-control

Thread 中讨论的其他器件:TL3842
  • 器件型号:TL3842

工具与软件:

尊敬的支持团队

我尝试使用 TL3842实现12V 输出反激式 SMPS。 负载是采用 TEC1-12703的珀尔帖元件(12V 额定电压、最大电流3A、功耗27W)、我尝试通过将 SMPS 输出从12V 变为0V 来控制 Peltier 的温度。
作为一种控制方法、MCU 的脉冲波通过 RC 形成直流电压。 我们希望通过向 IC 的 FB 引脚施加直流电压来降低输出电压、从而减少开关频率。
但是、TL3842存在一个问题、即最大输出电流为1A、低于珀尔帖最大电流3A。

是否有 IC 可以使用上述控制方法在12V 至0V 范围内变化、并且可输出大于3A?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所参考的 TL384、42、1A 输出电流额定值并不意味着 PWM 控制器可输出恒定1A 电流。 1A 电流是峰值电流额定值、是用于对容性负载快速充电/放电的电流、如 MOSFET 栅源极所看到的电流。 我建议下载并试用 TI Power Stage Designer 、以了解/建模各种电源转换器拓扑(如反激式和许多其他拓扑) 、您也可以搜索 TI 参考设计数据库、以查找具有与您的类似规格的设计。

    Steve