This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:有关 TPS2116的问题

Guru**** 2812165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402035/tps2116-question-about-tps2116

器件型号:TPS2116

工具与软件:

您好:

客户正在调试 TI 芯片 TPS2116DRLR 芯片、单芯片异常。 请帮助分析它。

异常:当 VIN2正常供电时、插入首选 VIN1时、即 USB_C_VCC 电源、无法正常切换到 VIN1电源。 请帮助分析它。

具体电路图如下:

正常情况下、当 VIN1上电时、必须给 VIN1上电、PR1的分压约为1.6V。 开关有问题。 当 VIN1通电时、VIN2也通电、导致开关故障。 有关详细信息、请参阅异常波形2。

正常波形

异常 波形

请帮助检查

2、添加了另一个异常 IC。 交叉验证遵循 IC。 VIN1具有5V 电源、VOUT 约为3.1V、VIN2具有5V 电源、而 VOUT 正常为5V。 这也是相当严重的。 请帮助检查、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很抱歉耽误时间。 是发生在多个器件上吗? 什么是故障率?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Kunal:

    客户反馈:此问题发生在小规模试产阶段、2000个单位中有3-4个

    您能就这两个问题提供一些建议吗?谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.可以检查是否可以在 EVM 上复制。

    2.否则您可以将设备提交给 FA。

    此致

    Kunal Goel