This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VGH 输出的设置

Guru**** 2573625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404149/tps65150-setting-of-vgh-output

器件型号:TPS65150

工具与软件:

你好。 
最终输出电压以设计值输出。 (AVDD 9.6V、VGH 18V、VGL -5V)
LCD 顺序似乎不匹配、因此我用示波器进行了检查。 
 
我们发现 VGH 的电压上升不正常。 
我已尝试更改 DLY2引脚的电容、但启动部分未正确延迟。
我希望去掉0到9V 的电压范围。 
原理图如下:




请检查。 
谢谢。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanwoo、

    您是说更改 DLY2对延迟时间没有影响吗? 如果设置 DLY1 = DLY2该怎么办?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更改 DLY2的电容时、18V 的最终输出时间会正常变化。

    对于 LCD 来说、VGH 输出为9V 的部分似乎是一个问题。 (红框部分) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VGH 的输出应该最后开始。 我将共享 LCD 的序列。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanwoo、

    那么、您的意思是 VGH 启动延迟仍然可以通过 DLY2电容器进行调节? 似乎这仍然是我们 IC 的正常行为。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    可以调整延迟、但 VGH 输出为0V->9V->18V、步长为。

    VGH 在9V 输出下保持大约30ms、然后输出至18V

    我想去掉保持在9V 的部分。

    请参阅示波器图。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanwoo、

    我们的专家目前不在办公室。 他会稍后回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanwoo、

    如果您断开 LCD (TPS65150的负载)、30ms 9V 是否仍然存在?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、 即使卸下液晶屏也是如此。

    BR、

    Chanwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CTRL (13引脚)已连接到现有 VI、但我尝试将其连接到 GND。

    已确认 VGH 的输出与之前相同。

    根据数据表、输出应为 L

    是否需要更换 IC?

    此致、

    Chanwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanwoo、

    那么、您测试了多少个 IC? 如果您只测试了一个、则可以尝试另一个、看看类似的问题是否仍然存在。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在对 IC 进行返工时、我们发现返工操作不正确。

    感谢您帮助我找到问题。

    此问题已得到解决。

    此致、

    Chanwoo