This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:RELAX 模式退出条件

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406201/bq40z50-r2-relax-mode-exit-conditions

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好!

我有一个关于休息模式和放电模式之间的变化的问题:

应用手册中 说明当 Current 低于(–) Dsg Current Threshold 时、器件将进入 DISCHARGE 模式。

您能否指定它是基于 Current 还是 AverageCurrent? 是否 有某种类型的滤波可以避免短电流脉冲退出 RELAX 模式?

提前感谢您、此致、

文森特·普拉普兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    这基于电流。 每1秒向电量计报告一次电流、因此滤波将是电流的采样率。 如果存在短脉冲、它将在脉冲持续时间内退出 RELAX 模式、然后在 Current 低于 Quit Current 时重新进入 RELAX 模式。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    非常感谢您的快速回答!

    此致、

    文森特