This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:具有精确低电平调光功能的升压驱动器

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406350/lm3410-boost-driver-with-accurate-low-level-dimming

器件型号:LM3410

工具与软件:

您好!

鉴于以下要求、我需要一个用于 LED 驱动器设计的集成电路:

  • 输入电压:2.7-4.3伏(单节锂离子电池)
  • 4个串联的 LED
    • 每个500 mA @ 2.93V (2A @ 11.72V)
    • 如果需要、我也可以使用较低的电流:
    • 每个375 mA @ 2.86V (1.5A @11.44V)
  • 调光将由微控制器的 PWM 输入信号进行控制
  • 调光需要在 非常低的占空比下保持稳定
    • 如果单个升压驱动器 IC 无法支持低占空比下精确的非闪烁调光、则可能需要额外的芯片。

我遇到了 LM3410、但我想知道这款芯片是否符合我的高电流要求。

基本上、我将尝试设计一个 LED 驱动器电路、该电路可以提高输入电压以驱动串联 LED、可以通过 PWM 控制将 LED 调暗到极低的电流而不发生闪烁、并且可以一次承受1.5-2安培的电流输出(几分钟)。

感谢您为我的入门提供任何帮助。 感谢你能抽出时间。

此致、

-grant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3410无法支持如此高的输出电流。