This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:关于输入电流的问题

Guru**** 2457420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405641/lm5170evm-bidir-question-about-input-current

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

工具与软件:

大家好、如果要使用升压模式、在低压侧连接一个12V、10A 的电源、在高压侧连接一个20欧姆的电阻、我有一个问题:电源的10A 的额定电流是否足以在高压侧实现48V 的电压?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surabadin:

    输入电流应约为50*50/20/0.95=132W。

    因此、12V/10A 电源是不够的。

    此致、

    Feng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您使用哪种公式来计算输入电流?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surabadin:

    PIN=Vout* Vout/Rload/效率。

    请注意、浪涌电流可能远高于10A、某些电源可能会触发电流限制。

    此致、

    Feng