This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:用于保护 IC 的 BQ24079应用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079, LM3658, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402490/bq24079-bq24079-application-for-protect-ic

器件型号:BQ24079
Thread 中讨论的其他器件: LM3658BQ25170

工具与软件:

你(们)好

我的客户将使用以下 Protect IC。

e2e.ti.com/.../FS326_2D00_DS_2D00_20_5F00_EN.pdf

但是、保护 IC 将在发生过放电时触发保护、并在充电器高于2.7V~2.9V 时保留保护。

当保护触发保护时、BQ24079能否提供高于2.7V ~2.9V 的电压? 或 BQ24079直接在发生保护时提供 Vbus、

以下是规格:

VIN ~ 5V 和1节电池。(4.1V)

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    当保护 IC 因过度放电而开路且输入源插入 BQ24079时、该器件将运行电池检测例程(数据表第36页的图10-3所示的示例波形)。  

    在此期间、BQ24079将在 BAT 引脚上施加预充电电流约250ms、以尝试关闭保护器。 此过程应导致 BQ24079在 BAT 上提供足够电压来关闭保护 IC 并允许电池开始充电。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    您是否有类似 LM3658的建议? 哪些仅具有 BATT 电源轨?  

    客户侧不需要 BQ24079 VSYS 功能。 因为他们已经有另一个电池充电器支持它。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如果客户需要非电源路径充电器、我会推荐使用 BQ25170。 客户还想要其他任何功能吗?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    感谢您的建议

    但是、客户侧需要满足其要求、以避免过放电保护。

    我认为 V BAT_SHORT 与该要求不匹配。

    您是否有其他建议?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    在此期间、BQ24079将在 BAT 引脚上施加预充电电流约250ms、以尝试关闭保护器。

    当 BQ24079在 BAT 引脚的电池检测例程期间向其施加预充电电流时、BAT 引脚上的输出电容器充电至 VBAT (REG)。  对于 BQ24079、 VBAT (REG)为4.1V (请参阅数据表的第6页)。 因此、输出电容将提供关闭保护器所需的2.7V 至2.9V 以上的电压。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    感谢您的支持!

    您是否有任何其他具有 EN 引脚的解决方案? 它们需要控制电池充电器的打开/关闭。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    要仔细检查客户是否希望 EN 引脚能够在施加输入电源的情况下将充电器置于待机/暂停状态?  

    在 BQ25170上、客户可以通过将 TS 引脚拉至 GND 来禁用充电(即进入暂停状态)。 这是否可以接受?

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的答复!  

    这对我们来说是个好主意

    BRS

    Brian