This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861252:效率

Guru**** 2814095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM861252, TPSM863252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402034/tpsm861252-efficiency

器件型号:TPSM861252
Thread 中讨论的其他器件: TPSM863252

工具与软件:

您好!

您能否在以下电压轨上分享该模块的效率?

  1. Vin = 1.8V;Vout = 1.0V @ 130A
  2. Vin = 3.3V;Vout = 2.5V @ 160A
  3. Vin = 12V;Vout =小于1mA @ 5V 或3.3V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    实际上、TPSM861252不支持(1) Vin=1.8V、(2) 130A/160A。

    TPSM86125x 采用 QFN 封装的3V 至17V 输入、1A 同步降压模块数据表(修订版 B)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen 和 Lucia:
    我忘记了为1V 和2.5V 电源轨的电流要求添加一个小数点。 此外、我还可以在我的设计中将1.0V 的 Vin 更改为3.3V。 您能否分享以下电压轨的效率? 我已更新要求:

    1. Vin = 3.3V;Vout = 1.0V @ 130mA
    2. Vin = 3.3V;Vout = 2.5V @ 160mA
    3. Vin = 12V;Vout =小于1mA @ 5V

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramneek:

    感谢您的澄清! 您可以申请 EVM 板来测试效率、也可以使用我们的 Webench 模型来获取效率数据。

    webench.ti.com/.../150

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    此器件没有显示在 Webench 中。

    - Ramneek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramneek:

    您可以搜索 TPSM863252、并找到 Webench 模型。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench.ti.com/.../151

    请尝试上面的链接。 谢谢!

    BRS

    卢西亚