This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:热性能信息

Guru**** 2386490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397699/lmr16030-thermal-information

器件型号:LMR16030

工具与软件:

大家好!

我对 LMR16030的热性能信息有疑问。
请告诉我测量条件。
例如、一个尺寸为100mm x 100mm 的4层电路板

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    很抱歉响应延迟。 让我看看这个,我会在几天内回到你。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard San:

    感谢您的答复。

    我在等你的答复

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我只是想为您提供最新信息。 我目前正在要求器件的主要应用工程师进行热性能测量、并正在等待他的回复。 我希望在大约两天内至少能收到反馈。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    看上去此 EVM 并未进行热仿真、而是基于 LMR16030和 LMR38020DDA 测试。  

    谢谢!

    Richard