This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:压降或 RDS、ON 过热

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402140/lp5907-dropout-or-rds-on-over-temperature

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:TPS7A20

工具与软件:

客户正在进行设计验证、需要了解压降电压或导通元件的 RDS、ON 随温度的变化情况。

即使在高温(125°C)下、负载电流也仅为15 mA、因此我们预计压降电压会非常低。

不过、我们需要进行一些分析、证明它已被考虑在内。

您能否提供一些信息、说明在温度与典型值之间、压降电压或 RDS、ON 将发生多大变化(百分比或比率良好)?

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    请给我几天的时间来回顾一下、看看我们是否已经收集了任何直接数据。 该器件现在较旧(现代器件是 TPS7A20)、因此筛选存档需要更长时间。  如果我们没有任何具体问题、我可以为您提供一些帮助、帮助您查看数据表中的信息、以帮助引导客户。  您能提醒我客户是谁吗?

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我已查看、但无法找到在此特定条件下已捕获的数据。 数据表中的数据不是整个温度范围内的数据。  我们可以在 EVM 上采集测量值、但由于资源和采购硬件的原因、我们直到下周结束才会进行测量。  请告诉我在 EVM 上的整个温度范围内进行测量是否对该客户起作用。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否能够估算它将发生多大的变化?  考虑到负载电流实际上是多少、这可能是一个非常保守的估算值。  它们只是进行角分析、只需要确保它们随温度保持一定的余量。  在同一过程中得出的 Rds、on 和 LDO 的温度系数可能已经足够接近。

    我想我们可以在这里获得一些创意、希望如果我们可以查看一些可能适用的东西、不要让您完成任何额外的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我已经联系到设计部门、当我回函时、我会让您知道。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    根据设计、从25°C 到-40°C、估计的变化为-16%、从25°C 到125°C、估计的变化为+25%。  如果您还有其他需要、请告诉我。

    谢谢!

    Stephen