This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:STAT 引脚

Guru**** 2510125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404568/bq25303j-stat-pin

器件型号:BQ25303J

工具与软件:

您好!
数据表中的表9.2指出、STAT 指示器在高阻态模式、睡眠模式和充电禁用中为高电平。
数据表中的表9.3指出、REGN LDO 关闭、STAT 引脚在 HiZ 模式、睡眠模式和充电禁用下打开。
如果按照数据表的表7.1中的说明由 REGN 上拉 STAT 引脚、STAT 引脚的状态是否会遵循表9.2?
(根据表9.3、STAT 引脚的状态被视为不确定。)
为什么 REGN 必须上拉 STAT 引脚?
如果我对无限状态的理解是正确的、并且 STAT 引脚被 REGN 上拉、那么我认为无法正确确定 HiZ 模式、睡眠模式和充电禁用。
如果 STAT 引脚不是由 REGN 上拉、而是由即使在 REGN 关闭时也输出的电源上拉、是否会出现任何问题?
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循 d/s STAT 是充电状态指示输出。 REGN 仅由 VBUS 供电、移除 VBUS 电源后 REGN 关闭。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 REGN 上拉 d/s 中的 STAT 引脚

    谢谢!

    宁。