This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25770G:设计工具

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25770G, BQ25770GEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406293/bq25770g-design-tool

器件型号:BQ25770G

工具与软件:

电池充电器团队、

是否有任何类型的设计工具可就如何选择 BQ25770G 周围的无源器件提供指导?

我们的客户正在考虑将其用于输入电压可低至8V、电池为4节串联锂离子电池(4x 3.2V)的应用。

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darren、

    电池充电器设计与其他直流/直流转换器设计略有不同。 我们使用内部补偿、因此电感器的选择有限。 最小输入电容和最小输出电容可参考数据表内的设计表。  

    TI 建议以遵循 BQ25770GEVM 为起点。  

    此致、

    老虎