This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:应用问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405435/bq40z50-r2-application-issues

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

你好,我有一组2S1P 电池,在获取化学 ID 的过程中,我发现报告答复我显示最好的 ID 为7434。 但是、我在 Battery Management Studio 软件的化学物质 ID 库中找到相同型号的电池、化学物质 ID 显示为7174。 与提供的最佳 ID 7434相比、这两个 ID 属于同一制造商、但为什么最佳 ID 不是同一型号的7174? 此外、回复的化学 ID 报告中的其他非最佳 ID 没有7174。 请帮我回答这个问题。 谢谢! 附件提供了我获取化学 ID 和对我的报告作出答复的数据

e2e.ti.com/.../ID_5F00_data_5F00_2590.zip

e2e.ti.com/.../ID_5F00_data_5F00_2590_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您发送数据、我们将了解这两种化学 ID 之间的差异。 我们建议使用 GPCCHEM 工具生成的 ID、因为它基于 GPCCHEM 工具获得的数据。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我使用 GPCCHEM 工具获得了化学 ID、随附的图片是回复我电子邮件的报告信息。 我正在使用的电池来自业界一家知名公司、我发现可以直接在贵公司的化学 ID 库中找到对应的电池 ID (7174)。 但是、当我按照化学 ID 提取要求提供数据时、发现我在 ID 中找不到它、于是我通过更换电池组(7434)再次获得了最佳的化学 ID。 因此、我想请您帮助我确认问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在比较 ChemID 7174和7434后、我们相信它们对于要使用的#7174已经足够相似了。 但是、由于此匹配与正在使用的电池中的数据直接相关、因此我们仍然建议使用#7434。 使用这两个 ID 时、需要完成一个学习周期。

    此致、

    Anthony