This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50 R2 - ASOC 和 RSOC 之间的巨大差异

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389000/bq40z50-r2-bq40z50-r2---substantial-difference-between-asoc-and-rsoc

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

早上好、
在一批 BQ40Z50中、我检测到 RSOC (达到95/100%)和 ASOC (停止在约65/70%)之间存在许多个百分点的差异。
电路板温度在25至50°C 之间变化。
电源电压由外部太阳能充电稳压器产生、为15Vdc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是预期行为。 RSOC 基于充满电容量、该容量会随时间变化、因此无论电池包的使用寿命如何、RSOC 都可以达到100%。

    ASOC 取决于基于电池数据表的设计容量。  随着电池包老化、ASOC 永远不会达到100%。

    RSOC =剩余电量/充满电容量

    ASOC =剩余容量/设计容量

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何计算满电荷容量?

    这是由于 BMS 的温度造成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计会 在整个周期中自动更新 FCC 和剩余容量值。

    影响 FCC 的因素之一是温度、还有其他因素、如充电/放电速率和电池阻抗。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否以 Excel 格式发送.gg 文件? 这将使我们能够加快通过设置进行检查的过程。

    关于 FCC、您能告诉我们如何为器件选择 chemID 吗? 如果使用了 GPCCHEM 工具、您能否告诉我们所选化学 ID 的误差百分比?

    此外、您能否确认已在设备上完成学习周期?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    化学 ID 为0456;这是由前一家供应商提供给我们的默认 ID、目前我还没有更改它、但最后告诉我您的想法。

    只是为了确认、您能否对当前使用的电池完成 GPCCHEM 工具步骤、以查看此 ID 是否最兼容? 如果我们能够确认 chemID、那么我们将能够更快地缩小此问题的根本原因的范围。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否共享 SOC 行为的 bqStudio 日志? 这将使我们更好地了解此时监测计内正在发生的情况。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否以 Excel 文件的形式发送数据? 我们通过 Excel 进行大部分数据分析、无法将上述数据转换为 Excel。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Test-scarica-07.08.2024.xlsxe2e.ti.com/.../Test-scarica-15.07.2024.xlsxe2e.ti.com/.../Test-carica-08.08.2024.xlsxe2e.ti.com/.../Test-carica-06.08.2024.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是完全充电容量与设计容量的差异引起的。 使用中的电池是否已老化或使用时间过长?

    只是为了确认、此单元的学习周期是否也已完成?

    此致、

    Anthony