This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50R1

Guru**** 2583625 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404789/bq40z50-r1-bq40z50r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

你(们)好  

我们开发了一个4S1P 智能电池组。

在这个错误中、当我们连接到我们的器件、并且在电池模式下运行该器件时、我们会收到一个 SM 总线错误(其中我们在温度参数上随机得到一些未知值)  

我们每 1秒读取一次电池数据、并每10秒记录一次电池状态   

请帮助我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更深入地介绍一下如何读取该温度寄存器吗? 是否使用 bqStudio 和 EV2400?是否是定制 MCU?

    是否正确读取除特定寄存器以外的其他寄存器?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们正在使用 STM32微控制器和智能总线充电器 IC。 电池、充电器和 MCU 与 SMBus 线路相连。 我们将 通过 MCU 从电池读取参数、同时记录数据、有时无论任何电池参数如何、都丢弃一些无用值。 现在我们可以在温度中观察到。

    我们正在读取 Voltage Current RSOC 电池状态温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    由于您以上面详述的1和10秒为增量读取数据、是否已确认 SMBus 线路上没有发生冲突?

    在上图中、测量仪表的温度读数是否以红色详细显示?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、这是温度读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是否可以确定通信线路的范围、以查看此时是否向电量计发送了温度读数的正确信息?

    此致、

    Anthony