This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:传导发射放大器;输入电压纹波

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397517/lmr16030-conducted-emisssion-input-voltage-ripple

器件型号:LMR16030

工具与软件:

您好!

我对 LMR16030有2个疑问、

1.数据表中未提及的降压稳压器(LMR16030) IC 的传导发射是什么。 请更正我的问题并分享 降压稳压器的 CE。

2.根据附图、输入电压纹波是指承受400mV 纹波的设计规格、还是取决于降压稳压器的开关影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 CE、让我检查一下我们是否有数据。 您能否联系当地的 FAE 并查看是否签订了 NDA、以便我们进行分享? 我们不能在公共论坛上分享。

    输入纹波是指输入端的400mV 峰间纹波、而不是来自降压稳压器的开关。

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Richard:
     
    没有指定给公司的指定 FAE。
    我应该怎么做才能获得稳压器的传导发射信息?
     
    请建议一种方法。
     
    感谢您的说明、了解400mVp-p 纹波系数。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还在看是否有数据、但与此同时、我发现一份采用 LMR16030的电路的辐射和传导发射测试报告。 您可能会进行仔细研究、看看它是否对您的设计有所帮助。

    https://www.ti.com/tool/PMP15013

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对它进行了研究、感谢您分享这些信息。 如果您可以在此处分享传导发射值、那将会更有帮助。 如果您连接了一个 FAE、我认为这没问题、那么此处共享是不可能的。

    谢谢!

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我转发了这一请求、以便在该地区找到一名 FAE。 希望我们能够尽快解决这一问题。 在此期间、如果没有其他问题、请允许我结束此主题。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它被转发给 FAE 然后由我罚款,等待他/她的邮件。 感谢您的及时响应。 您可以关闭该线程。

    谢谢!

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当地的 FAE 已收到您的申请、我们将联系您。

    感谢您的耐心。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的连接、FAE 是否会参与本主题或我公司的邮件对话?

    谢谢!

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    FAE 应通过公司的邮件联系。

    谢谢!

    Richard