This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:最大电芯平衡电阻器

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406118/bq76952-max-cell-balance-resistor

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们在具有内部平衡功能的主机控制的13芯串联应用中使用 bq76952。

我们将使用200欧姆平衡电阻器和0、1 µF 电容器。

请查看以下原理图:

在数据表和 FAQ (sluaaq5)中写入了最大值应该为100欧姆。

这可能是问题吗?

感谢您的帮助。

此致、Klaus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    这实际上并不是一个问题、但是、电压精度可能会受到影响。

    此致、
    Alexis