This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:原理图设计确认

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404518/bq27z561-r2-schematic-design-confirmation

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

尊敬的先生:

请帮助回答以下问题:

规范中定义的 CC ADC 的采样输入电压范围为-100mV~100mV、这表示 SRN 和 SRP 的引脚电压范围或两个引脚之间的电压差范围。

2.在电池组保护电路的设计中、当芯片接地靠近电池时、可以更加准确的监测电池的电压。 但是、VSS 和 SRP 引脚之间有一个 PTC 器件。 请帮助确认以下操作场景:

在不同的电流环境下、PTC 的内部电阻波动会导致 SRP 和 SRN 电压对地变化。 会影响电量监测计的电流采样精度

在外部充电器电压为5V 时、假设 PTC 的内部电阻过高、会导致器件跳闸、SRN 和 SRP 电压可能达到-1V。 这会损坏芯片吗?

注意:该原理图适用于电池包保护板、其中 PTC 是正温度系数保护器件。 其正常内部电阻为5mΩ、在长期下电上电后达到10mΩ 的最大值、在异常故障的情况下、可能达到50mΩ 或更高。

 e2e.ti.com/.../7345.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不建议将 PTC 放置在低侧、因为这可能会导致一些接地干扰。 此外、有关电量计的最大和最小建议值、请参阅器件数据表。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    结合芯片设计原理图、请解释一下这个电路设计为什么会产生接地干扰。 如果可能、请告诉我 推荐的 优化方法。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 PTC 导致开路、则接地路径不会直接连接到 BAT-。

    此致、  

    Robert。