主题中讨论的其他器件:BQ27Z746
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们目前正在使用充电器 IC BQ25628ERYKR 与电量监测计结合使用 BQ27Z746YAHR 用于为3.7V 1500mA 锂聚合物电池充电和监控。 不过、我们遇到了几个问题:
-
充电问题 :
- 我们无法通过电量监测计为电池充电。 我们在上观察到输出不稳定 系统 IC 的充电引脚。 尽管提供了稳定的5V 输入、但输出电压为 系统 。 电池 充电器 IC 的电压在2.7V 和4.2V 之间波动。
- 您能帮助我们理解为什么会出现这种不稳定性、以及我们如何解决这种不稳定性问题吗?
-
电量监测计校准 :
- 在我们尝试校准电量监测计的过程中、我们发现电流校准需要恒流源。 您能否说明什么是恒流源以及如何在我们的设计中实现它?
我随附了显示不同电压以及充电器 IC 输入的图片、供您参考。