This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:使用 BQ25628和 BQ27Z746进行充电和校准存在问题

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404024/bq25628e-issues-with-charging-and-calibration-using-bq25628-and-bq27z746

器件型号:BQ25628E
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们目前正在使用充电器 IC BQ25628ERYKR 与电量监测计结合使用 BQ27Z746YAHR 用于为3.7V 1500mA 锂聚合物电池充电和监控。 不过、我们遇到了几个问题:

  1. 充电问题

    • 我们无法通过电量监测计为电池充电。 我们在上观察到输出不稳定 系统 IC 的充电引脚。 尽管提供了稳定的5V 输入、但输出电压为 系统 电池 充电器 IC 的电压在2.7V 和4.2V 之间波动。
    • 您能帮助我们理解为什么会出现这种不稳定性、以及我们如何解决这种不稳定性问题吗?
  2. 电量监测计校准

    • 在我们尝试校准电量监测计的过程中、我们发现电流校准需要恒流源。 您能否说明什么是恒流源以及如何在我们的设计中实现它?

我随附了显示不同电压以及充电器 IC 输入的图片、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供无法充电时的所有寄存器设置和原理图。 乍一看、监测计似乎未激活、并且由于未连接监测计的 FET、充电器正在为小输出电容器而不是电池充电。 请捕获上述波形以查看2-3个周期、以便我可以确认。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我特此附上原理图、相应的 GG 文件。 请注意、波形可以很快共享。 请查看它们、并告知您的反馈。

    e2e.ti.com/.../ZCS_5F00_SCH_5F00_REVA_5F00_30MAY2024.pdf

    e2e.ti.com/.../board3_5F00_27aug2024.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从充电器方面来看、原理图似乎没有问题。 请在发生此情况时提供所有寄存器设置和值。

    我将让电量监测计团队对电量监测计原理图发表意见。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为电池电量监测计的原理图没有任何明显的问题。 有关校准过程、请参阅 BQ27z746 EVM 用户指南。 我知道您没有使用 EVM、而是使用定制板、但原理应该是相同的。  

    此致、  

    Robert。