This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电池充电和放电问题

Guru**** 2573085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405680/bq40z50-battery-charge-and-discharge-issue

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们的客户在使用 BQ40Z50-R5电量监测计时遇到了一些电池包问题。

他们在电池充满电的情况下执行了一些跌落测试和温度循环测试。 测试完成后、电池无法再充电或放电。

下面是位寄存器值的屏幕截图:


这里是电池的 gg 文件:
e2e.ti.com/.../Defective_5F00_test.gg.csv


我还要求他们在尝试对电池放电时提供日志文件:
e2e.ti.com/.../Defective_5F00_test_5F00_20240827.txt


我注意到 PACK 引脚电压异常、因此我猜测功率 MOSFET 或保险丝可能存在一些问题、但我没有看到任何相关位设置。

您能否说明电池无法充电和放电可能是什么问题?

提前感谢您!

此致、
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    客户是否能够使用万用表实际测量 IC 上的 PACK 引脚、并报告正在读取的电压。 这是非常奇怪的行为、因为 CHG 和 DSG FET 都根据寄存器设置导通。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    遗憾的是、客户无法测量 IC 上的 PACK 引脚电压。 但是、他们使用万用表测量 PACK 引脚电压、它与 bqStudio 中的值类似(~2.5V)。

    您是否认为功率 MOSFET 可能已损坏或存在其他情况? 因为我无法想到 FW 侧有任何异常。

    谢谢!

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您提供更多信息。 因此、我的第一个假设与您的想法相同、功率 MOSFET 很可能出现问题。

    此致、

    Adrian