This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:LM25143 -补偿电路

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403549/lm25143-lm25143---compensation-circuit

器件型号:LM25143

工具与软件:

您能否分享补偿电路设计文档?

注意:我要在原理图中使用电感器电流感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将此 计算器 用于补偿电路。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    您能否分享文档的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathi:

    您是指文档中的内部计算吗? 我们无法提供对这些功能的访问权限。 但是、您可以参考数据表的应用部分(第10节)、它应该会提供您希望自己计算这些参数的所有公式。 我要注意的是、这些设置与共享的计算器相同。 该计算器 为您提供了便利、因此您可以快速将 LM25143实施到您的解决方案中。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我使用的配置是具有电感器电流感应功能的单输出交错操作。 在您前面提到的一节中、计算仅显示分流电流检测方法的值。 请检查并告诉我您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathi:  

     除了计算器或数据表中给出的计算结果外、我们无法分享计算器中给出的内部计算结果。 我将注意到、数据表的第9.3.14.2节中有一些适用于电感器电流感应的相关公式、可能有助于满足您的需求。

    谢谢!

    Joshua Austria.