This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:OTP

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406076/ucc256402-otp

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:UCC28180

工具与软件:

您好!

我有一个关于交流/直流电源的问题。 我们在 PFC 部分使用 UCC28180、在  LLC 部分使用 UCC256402。 在过载条件下的热测试期间、会触发 OTP、从而 通过光耦合器控制 BLK 引脚。 多次 OTP 激活后、器件会在1秒后重新启动、但在第五次后、器件会关闭并需要180秒自动重启。 无论负载减小与否、都会发生该延迟。

我还断开了器件与电源的连接、但180秒的延迟没有降低。 什么原因可能导致该问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在器件中使用自己的 OTP 电路或 UCC256402 OTP 保护?

    "我只是想和你谈谈而已。"

    此致、