This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:充电电压高于45°C

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404511/bq25616-charging-voltage-above-45-c

器件型号:BQ25616

工具与软件:

你(们)好

以4.1V 电压充电时、当 IC 超过45°C 时、充电电压范围是多少?

谢谢。

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    对于热/冷 BQ25616、电荷在高于 T3时截止。 请参阅图9-8。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Mike。

    我的问题已经解决。

    感谢您的支持!

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我还有一个问题。

    对于 BQ25616J、当以4.1V 的电压充电且 IC 温度超过45°C 时、充电电压范围是多少?

    谢谢。

     京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyohei:

    对于 JEITA BQ25616J、充电电压在 T3和 T5之间为4.1V。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复!

    对于 BQ25616J、4.1V 的充电电压下降在多大的百分比范围内?

    如果您有任何数据、请告诉我。

    谢谢。

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:  

    如上面所述、当 TS 引脚测量电压介于 T3和 T5之间时、充电电压(VREG)将降至4.1V。 T3和 T5的百分比值列在电气特性表的"充电模式热敏电阻比较器"部分、数据表第11页中。  

    退出正常温度运行并进入 T3 (即温度超过45°C 时)的典型百分比值为44.75%。 恢复正常运行的典型百分比阈值为46.05%。  

    T5同样具有上升和下降百分比阈值。 当温度超过 T5时、BQ25616J 将暂停充电。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的答复!  很抱歉多次问这个问题。

    这是关于 TS 引脚电压的、对吧?

    我想知道在4.1V 电压下为电池充电且 IC 温度超过 BQ25616J 的 T3 (45°C)时充电电压的最大值和最小值。

    谢谢。

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:  

    是的、我之前的响应与 TS 引脚电压和不同温度阈值(如 T3和 T5)的规格有关。 感谢您进一步澄清您的问题。

    [报价 userid="612118" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404511/bq25616-charging-voltage-above-45-c/5386853 #5386853"]我想知道在4.1V 电池充电并且 IC 温度超过 BQ25616J 的 T3 (45°C)时充电电压的最大值和最小值。

    VREG (充电电压限制)的最大值和最小值显示在数据表第9页上、并包括在下面以供您参考。 如测试条件列中所示、最大值和最小值对0°C 至85°C 范围内的 IC 温度有效。  

    当设置为4.1V 时、VREG 的最大值和最小值仍适用于电池温度超过 T3 (45°C)的用例。  

    此致、

    Garrett