This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:我能否将 BQ8050使用的 srec 文件刻录到 SN8765芯片

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407115/bq3050-can-i-burn-the-srec-files-used-by-the-bq8050-to-the-sn8765-chip

器件型号:BQ3050
主题:BQ8050中讨论的其他部件

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

    关于 BQ8050替代芯片、我有两个问题、希望得到解答

    (__LW_AT__1)I 已将 BQ8050中使用的程序烧录到 SN8765芯片上。 该程序可以在 SN8765芯片上正常运行吗? 是否有任何隐藏的危险? 有什么我应该知道的东西吗

    (__LW_AT__2 μ s)SN8765可以替代 BQ8050。

         在 SN8765手册中、引脚是 NC 引脚、但在 BQ8050中是定义的引脚。当 SN8765对可在 BQ8050中正常使用的程序进行编程时、SN8765的 NC 引脚是否也具有与 BQ8050相同的功能? 如果无法实现相同的功能、大概的原因是什么

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN8765是针对特定客户的私有版本。 除非您的客户是我们最初为之制作的客户、否则我们无法共享有关该设备的信息。

    此致、

    Diego