This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:VDD 被提供给 AEF

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386888/tpsf12c1-vdd-supplied-to-aef

器件型号:TPSF12C1
Thread 中讨论的其他器件: TPSF12C3

工具与软件:

您好!

如何将 VDD 提供给系统上生成的 AEF? 通常会生成交流/直流→直流/直流(VDD = 12V)、因此滤波器似乎在启动时不工作。 VDD 是否需要独立于系统电源的电源、如电池电源?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    VDD 的偏置电源必须以机箱为基准、如图中所示的 Y 电容器。 系统在运行之前是否具有某种上电顺序? 否则、您将需要启动期间启动的偏置电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"选项卡以关闭该主题帖。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    在许多情况下、系统的电源是基于交流/直流生成的。 对于启动时导通的偏置电源、假设采用了哪种配置? 虽然没有上电序列、但我们正在研究使用 TPSF12C1的用例。 此外、由于这些"偏置电源"在初级侧使用、因此需要进行绝缘、对吧?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    通常、系统具有上电序列、以确保在初始化系统以运行之前设置正确的电压。 我不确定"启动时所假设的偏置电源配置类型"的含义、但通常会有以机箱为基准的直流隔离式电压轨。

    此外、由于这些"偏置电源"用于初级侧、因此需要进行绝缘、对吗?

    是的、TPSF12Cx 所需的辅助电源必须与初级侧隔离并以机箱 GND 为基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题帖。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    观察 TPSF12C1的内部电路可以发现感测输入好像是三个相位、但只有一个输出通道。 是否有任何有关仅通过一条输出通道消除三相噪声的机制的信息?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我对您的问题有点困惑。 TPSF12C1 针对单相应用而设计。 TPSF12C3 适用于三相应用。 希望我已经回答了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    很抱歉、请根据您的意见。 我指的是 TPSF12C3。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我仍然对您的问题感到有点困惑。 您是否指的是一个应用、该应用中没有中性线、三条线表示每条线一个相位? 或者您是否想问、是否有设置使每个 IC 每相位噪声最小化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    它检测到相位1-3和中性点、但反馈似乎仅进入中性线。 它如何消除噪声?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    注入的信号可以重新注入到任何电力线输入或中性线中。 这是因为 X 电容器的电容(uF 与 nF)比 Y 电容器高得多、由于它们的电容值较高、因此 X 电容器在目标频率处似乎是短路。 因此、X-cap 会通过 X-cap 将 EMI 降噪信号传输到每条电源线和零线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果还有其他问题、敬请告知。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我不太明白"X 电容器在目标频率下似乎短路了"这一点。
    您能更详细地解释一下吗?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    电容器的阻抗可以使用以下公式计算:

    目标频率为150kHz 至3MHz、使用的 X 电容值在 uF 范围内、X 电容的阻抗看起来会很小、我们通常说这是"短路"。

    例如、如果频率为150kHz、X 电容器电容为2.2uF、则阻抗约为~0.5欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    还有其他问题吗? 如果没有、请点击"Resolved"以再次关闭该主题帖。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    通过使用 AEF、可以使扼流线圈更小。 不过、使扼流圈更小是否有缺点(例如使其更容易受到外部噪声的影响)? 我们计划通过在当前过滤器上安装 AEF 来验证会发生哪些变化、但如果此时有任何可用信息、请告知我们。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    遗憾的是、是的、由于扼流线圈的电感减小、差模电感的值也减小了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我想知道如何使用 TPSF12C1AEF 设计工具 Excel。 我不知道如何在 Excel 中输入步骤2: CM 扼流圈的参数。 是否有说明​​应插入哪些值的文档?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    您需要使用矢量网络分析器(VNA)来测量扼流圈随频率变化的阻抗。  以下是 VNA 的示例:

    https://us-shop.omicron-lab.com/products/bode-100

    使用 VNA 时、您需要获取阻抗和相位的幅度。