工具与软件:
嗨、团队:
您能否分享一下如果 BQ76952中未使用负载检测和充电器唤醒功能、我们如何建议客户处理 LD 引脚?
它们是否可以下拉 LD 引脚、理想电阻器值是多少?
此外、我注意到在 TRM 中、如果"Load Detect:Active Time"设置为0、则禁用负载检测功能。 这里是否需要任何其他配置?
此致、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、您好!
In 表16-3端接未使用的引脚 状态 BQ76952数据表、它建议您在引脚未使用时对其执行什么操作。 我们建议的电阻值为10千欧。 需要注意的是、如果您在使用 DSG 引脚、则不需要接地短路。 如果要禁用 LD 功能、应该不需要任何其他配置。
此致、
Alexis
您好、Alexis、
大约四年前、我们还需要下拉 LD 引脚。
也许我是误解这个问题,但在这个时候,它不建议这样做:

谢谢。
此致、Klaus。
Klaus、您好!
对于措辞造成的混淆、我深表歉意。 如所述 表16-3端接未使用的引脚 如果您要端接 LD 引脚并且 DSG 驱动器不会使用、则应通过串联电阻器将其连接到 PACK+连接器、或者连接到引脚17 (VSS)。
我们通常建议将串联电阻器连接到 PACK+连接器、其阻值为10千欧。 如果您使用的是 DSG 驱动程序、我同意我们不建议下拉 LD 引脚。
如果使用 DSG 驱动器并且您希望端接 LD 引脚、我们建议使用串联电阻器连接到 PACK+。
此致、
Alexis