This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399042/bq27z561-bq27z561

器件型号:BQ27Z561
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

这是在我的早期帖子的延续" BQ27Z561:生成的化合物 ID 指示不同的电池化学成分 "

我已经通过 bq27z561电量监测计记录了 Relax-discharge-Relax 循环、根据建议、放电后的 Relax Period 至少为5小时。

我使用 GPCCHEM 工具生成了这份报告、但这次我也获得了显示不同化学成分的数据。

我有一个 锂离子电池、 报告中提到最佳匹配作为 LiMn2O4 (Co、Ni)/碳、4.35V

从报告:"最佳化学 ID : 374最佳化学 ID 最大 偏差、百分比:1.39"

我附上了我提交给 GPCCHEM 工具的报告、数据表和数据。

使用此化学 ID 并将其编程到 FG 中是否安全?

如果不是、您能否查看生成的报告文件并告诉我哪个化学物质 ID 最适合我的电池?

e2e.ti.com/.../ToGenerateChemistryID_2D00_report.zip

e2e.ti.com/.../ToGenerateChemistryID.zip

e2e.ti.com/.../0474.C3-A_2600_S-Power-Lipo-533442-3.8V-950mAh-_2800_119_2D00_1.0_29002D4EF1828765487208FF_NT1713C_2B00_NTC_2B00D1914B62076309FF_231011.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trezen:  

    我建议使用 GPCCHEM 工具中 DOD 百分比误差最低的 chemID。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GPCCHEM 报告文件中、我将电池的化学 成分设置为 LiMn2O4 (Co、Ni)/碳(在 BQStudio 中查找)、但我将电池的化学成分设置为 LiCoO2/碳。
    我可以将 LiMn2O4 (Co、Ni)/碳电池的化学 ID 编程为化学成分为 LiCoO2/碳的电池吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这里最重要的是使用具有最低 DOD 百分比误差的 chemID、从而实现最佳性能。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:
    我使用的化学 ID  相对于生成的报告具有最小 DOD 百分比误差。
    我对化学 ID 进行了编程、然后我将执行充电和放电周期。
    我观察到一个问题、即电量监测计报告的 RSOC 无法达到100%。 即使电池已满、RSOC 也仅上升到98%。 之前、对于旧电池、在指示电池已满时、我们会获得100% RSOC。
    您能帮助我们解决这个问题吗?

    谢谢!

    Trezen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trezen:  

    您是否成功完成了学习周期?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我尚未完成学习周期、因为我们的应用的电量监测计参数没有发生任何变化。

    我们刚刚更改了化学成分 ID、现在使用生成的黄金映像进行测试。

    仅更改化学 ID 需要完成学习循环吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trezen:  

    是的、由于您使用的是匹配的 chemID、因此在查看电量计报告的 RSOC 之前、您需要完成学习周期。 请参阅本 文档、了解 如何实现成功的学习周期。  

    此致、  

    Robert。