This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:切换到无桥 PFC

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP22220, UCD3138CC64EVM-030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405604/ucd3138-switch-to-bridgeless-pfc

器件型号:UCD3138
Thread 中讨论的其他器件: PMP22220

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天!

我发现 UCD3138只有一种模式(默认单相 PFC)。 要更改为另一种模式、需要硬件"跳线更改"和软件"代码更改"。 但是、我对软件的"代码更改"有一些疑问。

例如、如果我要切换到无桥 PFC:

更改硬件中的跳线连接并连接负载和电源后、我是否在软件运行期间更改该软件? 如果是、PFC 是否会自动识别硬件更改并允许更改软件模式?

或者、在连接负载和源之前、是否需要在离线模式下将软件从单相模式更改为无桥模式?

如果是第二种情况、如何更改软件模式? 请您启迪我们。  

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    您是否指的是 PMP22220等特定的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    实际上、我是指  UCD3138CC64EVM-030 或 UCD3138CC64EVM-026。  

    谢谢你。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    如果 UCD 内的旧固件支持升压 PFC、但硬件是无桥的、则需要离线更改固件(未连接负载)、因为拓扑不同。

    您可以通过 Fusion GUI 离线下载新固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、  

    我将与我们的客户核实这一点。 感谢您的参与。

    此致、

    Jonathan