请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 工具与软件:
嗨、团队:
希望您可以帮助解决 SEPIC 转换器的问题。
我的客户正在尝试分析现有的 SEPIC 转换器设计、该设计具有三种同时运行条件: 峰值电流模式控制、耦合电感器、不连续导通模式。 他们会尝试计算控制环路参数: 增益、极点和零点以及稳定性。 他们找不到一篇学术文章来 共同解决他们所有三个条件。 TI 是否有这样的参考资料-您能分享吗?
他们尝试使用 SEPIC LM5155_56 Excel 快速入门计算器(SNVR481)。 它似乎有希望、但"步骤2:滤波电感器"中有一个字段允许从连续导通模式切换到似乎卡在连续模式的不连续导通模式。 它们如何 改变模式?
此致、
Obinna。