工具与软件:
如说明所述、我们希望 TPS65988自动切换到功率最高的端口。 在我们的系统中、两个端口都配置为双角色端口、但对于此特定用例、插入了两个源、两个端口都以灌入模式运行。 这个问题已经在 本主题中回答过、但这在本质上只是一个电压 OR'ing、只会选择更高的电压、而不是具有更高功率分布的端口。
根据 HITRM、全局系统配置寄存器中的"MultiPortSinkPolicy"指定"一次仅启用一条受电路径。 如果两个端口都连接到供电方、则具有较高功率合约的端口将启用其受电路径。" 这正是我们想要的行为、但不幸的是、这不是它的行为方式。 例如、如果9V/3A 电源插入端口1、而20V/3A 电源插入端口2、那么我预计 PD 控制器会切换到端口2、但仍保留在端口1上。
您能否说明"MultiPortSinkPolicy"(多端口 SinkPolicy)选项需要哪些设置才能自动切换到较高的电源?
另外、我想知道端口切换是否可以无缝地完成、这样系统电压就不会下降? 当我针对上面链接的主题中提出的问题尝试解决方案时、每当发生开关时、我会看到20-30ms 下降到~4V。 这对于我们的应用而言是不可接受的。
此致、
Adrian