This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861252:输出纹波

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM861252, TPSM365R6
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405492/tpsm861252-output-ripple

器件型号:TPSM861252
主题中讨论的其他器件: TPSM365R6

工具与软件:

尊敬的女士们、先生们:

我们测试了 TPSM861252、它可替代射频放大器设计中的 Torex Type XCL225。

我们发现、与 XCL225相比、其 RF 噪声系数在470 -860MHz 的频率范围内增加了5dB、甚至更多。

我们假设这与器件的输出电压纹波有关。

您能否推荐具有集成电感器、具有更好输出纹波性能的另一种类型的电源模块?

我在您的网站上找到了 TPSM365R6。 这可能是更好的解决方案吗?

或者、您能否建议在射频设计中使用某种类型?

此致

Uwe Keppler

Polytron Electronics GMB & Co. kg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我会在这些日子里检查并回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uwe Keppler:

    我推荐 TPM82912。  TPSM8291x 低噪声、低纹波同步降压转换器模块是一款固定频率电流模式转换器模块。 转换器模块有一个经滤波的内部基准、可实现类似于低噪声 LDO 的低噪声输出。 此转换器模块通过使用2.2 MHz 或1 MHz 的开关频率和集成2.2-μH 电感器来实现更低的输出电压纹波。 通过在输出端添加一个小型第二级 L-C 滤波器、可以进一步降低输出电压纹波。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我在您的网站上找不到此器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    发现它、但我们需要高达10V 的输出电压范围。 0.6A 的输出电流就足够了。

    BR

    Uwe Keppler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的17V、2A 低噪声和低纹波降压模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uwe、您好!

    感谢您的反馈。 您的最大输出电压是多少?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uwe、您好!

    我还建议您尝试使用一些传统方法来降低输出纹波和噪声。 有关如何减少误差的更多详细信息、请参阅本 PPT。  用于无 LDO 电源的低噪声和低纹波技术 PPT

    BRS

    卢西亚